Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

DEHNconcept Planungsservice
DEHNconcept Planungsservice

DEHN Know-how für Ihre Projekte

Seit 1910 erfolgreich im Blitz- und Überspannungsschutz, jahrzehntelange Erfahrung in der Planung von Blitz- und Überspannungsschutzsystemen – das ist DEHN.

Petrochemische Anlagen und Kraftwerke, Produktionsgebäude und Bürogebäude – sie alle brauchen zuverlässigen Schutz. Damit sie sicher sind und Arbeits- und Produktionsprozesse zuverlässig laufen. Nutzen Sie für Ihre Planung die Serviceleistungen von DEHN.

 

Mit DEHNconcept erhalten Sie die Projektierung für das gesamte Schutzkonzept Ihres Objektes und die Planung als fertiges Modul.

Das Blitzschutzkonzept planen lassen? Wo ist der Vorteil?

Ihre Vorteile liegen auf der Hand:
 

  • Sie sparen Zeit ...
    denn die Planungsarbeit liegt bei DEHN
     
  • Sie sparen Material ...
    dank der exakten Berechnung setzen Sie nur das Material an, das wirklich benötigt wird.
     
  • Sie sparen Ressourcen ...
    weil sich Ihre Leute nicht mit dem komplexen, zeitaufwändigen Thema Blitz- und Überspannungsschutz auseinandersetzen müssen. In dieser Zeit können sie andere Segmente bearbeiten.

Ablauf einer Planung mit DEHNconcept

Von den ersten Überlegungen bis zum fertigen Schutzkonzept.

So einfach geht die Planung mit DEHNconcept

Blitz- und Überspannungsschutz ist ein sehr komplexes Thema. Die Planung kostet Zeit, Einarbeitung und Kapazitäten ... Da ist die Möglichkeit alles komplett von DEHN zu bekommen für mich optimal. So spare ich Zeit und meine Leute können an anderen Projekten arbeiten.

Ich war überrascht, dass durch die genauere Materialberechnung so viel eingespart werden kann

  • Schritt 1 - Fragebogen

    Hier werden die Eckdaten für Ihr Projekt erfasst. Damit kann sich das DEHNconcept Team optimal auf das Gespräch vorbereiten.

  • Schritt 2 - Vorgespräch

    In diesem Gespräch legen wir gemeinsam fest, welchen Umfang an Serviceleistungen Sie benötigen.

  • Schritt 3 - Angebot

    Auf der Basis des Vorgespräches erhalten Sie ein Angebot über die entsprechenden Leistungen. Im Anschluss erteilen Sie uns einen Planungsauftrag.

  • Schritt 4 - Konkretisierung

    In einem weiteren Gespräch erörtern wir gemeinsam, wie die Planungsleistung für Ihr Projekt konkret aussieht.

    • Welche Besonderheiten gibt es aus baulicher Sicht?
    • Welches sind die Nutzungsrichtlinien?
    • Gibt es sicherheitstechnische Vorgaben?

     

    Wenn dieses Gespräch bei Ihnen vor Ort stattfindet, nehmen wir die Gebäude und Anlagen direkt in Augenschein.

  • Schritt 5 - Planung

    In dieser Phase erstellen wir für Sie die optimale Schutzlösung für Ihren spezifischen Sicherheitsbedarf.

  • Schritt 6 - Konzept

    Im Anschluss erhalten Sie das fertige Schutzkonzept.

    Komplett mit

    • Ausführungszeichnungen
    • Detailzeichnungen
    • textlichen Beschreibungen mit Bild- und Ausführungsdokumentationen
    • Materialstücklisten.

     

    Gerne erläutern wir das Schutzkonzept bei Ihnen vor Ort und beraten Sie bei der Umsetzung.

Angebot anfordern

Machen Sie jetzt den ersten Schritt. Einfach. Online.

Füllen Sie hier das Projektinformationsblatt aus. Sie erhalten ein kostenfreies Angebot für ein maßgeschneidertes Schutzkonzept.

Je detaillierter Ihre Angaben sind, umso genauer wird das Planungsangebot für Ihr Bauvorhaben.

 

Besonders praktisch: Sie können beim Ausfüllen jederzeit pausieren und später fortfahren, Ihre Einträge bleiben erhalten.

Beispiele aus dem Leistungskatalog

Diese Planerunterstützung können Sie erwarten:

  • Schutzkonzepte und Berechnungen für den Äußeren und Inneren Blitzschutz
    Budgetplanung, Risikoanalyse, Blitzschutzkonzept, Überspannungsschutzkonzept, Trennungsabstandsberechnung, Schutzraumüberprüfung, 3D-Laserscanning, Zeichnungs- / Modellerstellung
     
  • Schutzkonzepte Erdung für Blitzschutz
    Erdungskonzept für Blitzschutzsysteme, Erdungssimulation von Schrittspannung
     
  • Konzepte und Berechnungen speziell für Trafostationen
    Querschnittberechnung von Erdleitern, Erdungssimulation von Schritt- und Berührungsspannung bei Kurzschlussstrom- und/oder Blitzbeeinflussung

 

Schauen Sie sich hier einige ausgewählte Leistungen im Detail an:

Contact

So erreichen Sie uns:

Team DEHNconcept

Telefon: +49 9181 906 1600

Fax: +49 9181 906 1219

nach oben